This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM74810QDRRRQ1 快速关断 Q1 的可行性

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542664/lm7481-q1-feasibility-of-lm74810qdrrrq1-fast-shutdown-q1

器件型号:LM7481-Q1


工具/软件:

检测到某个触发信号后、我们需要快速关闭 LM74810 的 Q1MOS 管。 我想问一下我们的以下设计是否可以。 如果没有、请告诉我们问题所在、并提供推荐的设计解决方案。 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    DGATE 由 ANODE 引脚而不是地驱动。 如果将 DGATE 短接至 GND、则会超出额定值。

    DGATE 默认具有真正快速的关断功能、在哪些条件下需要下拉电阻?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的描述可能不准确。 请让我再说明一下。 我们的目标是在某些情况下发送触发信号时、我们希望关闭 Q1 MOS 管。 如果我们使用上图所示的电路、能否实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    No Peigen、

    否则会损坏器件。 “DGATE 至 A“

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    如果我们将晶体管发射极连接到引脚 A、这是否正常?

    此致、

    Peigen Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    是的、没关系

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    请帮助我检查以下电路是否有任何问题。 我们的触发信号可控制晶体管、而 10kΩ Ω 电阻可防止 Dgate 直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    请也对其仿真一次。

    接下来、DGATE 是否似乎没有连接到 A、我是否阅读了原理图?

    此致、

    Shiven Dhir