请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952工具/软件:
我们注意到电池正在自行重置。 在研究时、我们发现 WD(位 4) 上一次复位是由 设置的看门狗计时器引起的。
我们经常通过手动启用/禁用负载来测试电池。
技术参考手册指出: 如果固件在 NORMAL 和 SLEEP 模式下以及在 LFO 运行时的 DEEPSLEEP 模式下未每 2 秒响应一次、内部看门狗计时器会生成复位。
我不知道在启用/禁用电池负载时固件是否挂起?
原因可能是什么、我们如何解决。