This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在负载连接/断开时触发内部看门狗计时器

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538783/bq76952-internal-watchdog-timer-getting-triggered-upon-load-connect-disconnect

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我们注意到电池正在自行重置。 在研究时、我们发现 WD(位 4) 上一次复位是由 设置的看门狗计时器引起的。

我们经常通过手动启用/禁用负载来测试电池。  

技术参考手册指出: 如果固件在 NORMAL 和 SLEEP 模式下以及在 LFO 运行时的 DEEPSLEEP 模式下未每 2 秒响应一次、内部看门狗计时器会生成复位。

我不知道在启用/禁用电池负载时固件是否挂起?

原因可能是什么、我们如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    只需跟进、看看是否有人有机会调查此问题。 谢谢你。