This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:TPS25763Q1EVM:

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM, TPS257XX-Q1-GUI, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541879/tps25763q1evm-tps25763q1evm

器件型号:TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS257XX-Q1-GUITPS25763-Q1

工具/软件:

您好:

我在几周前购买了 TPS25763Q1EVM、在过去的两周中、该器件在 DP 交替模式下运行良好。

然后 、我申请了 “TPS257xx-Q1 设计资源“以进行进一步开发。 我的请求在几天后获得批准、我获得了下载这些文件的链接。  

但我发现、在 将示例固件“F411_04_01_0005_ReleaseFiles\Example files\TPS25763D-Q1\Using I2C to MUX\TPS25763DQ1_V8.03_60W_DRP_I2C_FULL_FLASH.bin“下载到 EVM 的 EEPROM 闪存后、EVM 无法再在 DP ALT 模式下工作。 我使用 TPS257xx-Q1-GUI 尝试了许多配置、但仍然无法使其正常工作。

我的问题是、如何获取出厂前预加载到 EVM 上的确切固件(以及它的配置文件)? 看起来这是我可以让它恢复工作的快速方法。

谢谢!
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请尝试使用下面随附的.bin。  我相信这是出厂映像 — 我手头没有配置文件。  请验证电路板右侧的跳线是否与您的配置一致。  例如、如果使用 I2C 来控制多路复用器、请确保跳线设置为启用 I2C、连接 SCL/SDA 等

    此致、
    Eric

    e2e.ti.com/.../TPS25763D_5F00_F411_5F00_04_5F00_01_5F00_60W_5F00_FullRegion.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢你的帮助。
    我将出厂映像下载到 EVM 上、从而 顺利恢复在 DP 交替模式下与计算机的配合使用!!
    我有一个有趣的发现、出厂映像.bin 的大小为 9KB、但我通过 TPS257xx-Q1-GUI 构建的映像.bin 大小高达 26KB。 (设计资源中.bin 的大小也为 26KB)。 尺寸 与出厂映像大不相同。

    但遗憾的是、我无法直接在产品上使用出厂映像、需要知道如何从 GUI 为项目构建工作映像。

    我仔细检查了所有跳线、我非常确定它们是正确的。  

    更详细地说、由 GUI 构建的映像在手机充电时工作 、但无法在 DP 交替模式下与计算机配合使用。  我在几台计算机上试用过它、但没有运气可以使它正常工作。 我使用 Type-C 分析仪捕获计算机和 tps25763-Q1 之间的通信、并发现它始终不会向计算机发送源功能 SOP、随附的图像供参考。 因此、我非常确定 在这种情况下、从 GUI 构建的映像无法正常工作。

    如果您能找到出厂映像的配置文件、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人们对需求的理解。   我不是追逐并共享旧配置、而是希望 使用最新的基本固件确认功能。  您可以共享配置文件吗?  我将查找任何潜在问题、如果找不到任何问题、将使用新配置在此处共享。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    我使用设计资源文件夹中的示例配置进行测试。 我还没有对它做任何更改。

    这是供参考的配置:

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TPS25763DQ1_5F00_V8.03_5F00_60W_5F00_DRP_5F00_GPIO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我确认.json 在 TI 实验室中我的 EVM 上工作。  以下是需要检查的几个事项:

    电路板右半部分的跳线:
    J16
    J21 顶部
    J20 底部
    J22 底部
    J1 顶部
    J2 顶部

    此外、根据 EVM 用户指南的图 4-2、请确保 R8 组装的电阻为 100 Ω。  我认为这 是关键项目。  这将说明您的 PD 日志 — 计算机作为源端连接,并且 TPS25763-Q1 仅在 VBUS 引脚上存在 5V 时才会响应。  如果没有 R8、FET Q1 将阻断 5V 电压。  因此、不会将 GoodCRC 发送回计算机。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我用一个 100 欧姆的电阻器焊接 R8 、一切都运行良好。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴解决了这个问题!