Thread 中讨论的其他器件: TPS257XX-Q1-GUI、 TPS25763-Q1
工具/软件:
您好:
我在几周前购买了 TPS25763Q1EVM、在过去的两周中、该器件在 DP 交替模式下运行良好。
然后 、我申请了 “TPS257xx-Q1 设计资源“以进行进一步开发。 我的请求在几天后获得批准、我获得了下载这些文件的链接。
但我发现、在 将示例固件“F411_04_01_0005_ReleaseFiles\Example files\TPS25763D-Q1\Using I2C to MUX\TPS25763DQ1_V8.03_60W_DRP_I2C_FULL_FLASH.bin“下载到 EVM 的 EEPROM 闪存后、EVM 无法再在 DP ALT 模式下工作。 我使用 TPS257xx-Q1-GUI 尝试了许多配置、但仍然无法使其正常工作。
我的问题是、如何获取出厂前预加载到 EVM 上的确切固件(以及它的配置文件)? 看起来这是我可以让它恢复工作的快速方法。
谢谢!
Sam