This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149 的负电流问题

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537920/lm5149-q1-negative-current-problem-with-lm5149

器件型号:LM5149-Q1
主题: LM5149 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户现在尝试使用 LM5149-Q1 作为具有双向电流的 TEC 控制器、方法是在 Vin 和 Vout 之间添加一个开关并在负载和 GND 之间添加一个开关。 以实现双向电流。 问题是何时存在负/灌电流(I-如图所示)、器件 LM5149 将采取什么行动、在稳定性和可行性的情况下 LM5149 是否可接受?  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我想在此处澄清实现:

    有两个开关 SW1 和 SW2。 在正常运行期间 — SW1 为开路、SW2 为闭合。  

    对于电流反转 — 客户希望打开 SW2 并闭合 SW1。  

    1. 我的理解是否正确?  
    2. 所需的输入和输出电压是多少?  
    3. 输出端的负载是多少?  
    4. 切换期间和之后 — 客户希望 LM5149 做什么? 他们是否只希望电流从输出端流向输入端?  

    如果只是灌电流 — LM5149 允许(FPWM 模式下需要这一点)-但是、我不确定客户在切换发生后究竟想要控制器执行什么操作?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    请按如下所示检查原理图。 当 SW1 打开且 SW2 关闭时、负载电流从 Vin 通过 TEC 流向 Vout、这是流入 LM5149 的灌电流。

    当 SW2 接通且 SW1 关闭时、这与正常负载类似、电流从 Vout 流向负载。  

    输入为 12Vin、输出为 6Vout、负载约为 3-8A。 负载是 TEC、需要双向电流来控制系统温度。

    客户提出的问题是、在切换负载电流方向时、导通 SW1 时会有灌电流、这会产生什么灌电流? LM5149 能否处理此问题?为什么? 客户观察到、开关后电感器电流可能会达到 0A、可能的原因是什么?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我将就此问题回复您 — 此用例需要进行一些分析和内部讨论。 感谢您的耐心等待。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    为延误道歉 — 明天我会积极地回复您,  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我们对此主题进行了讨论。 请参阅我的评论:

    1.如果要求是简单的颠倒 Peltier 端子之间的电位差 — 那么一个更简单的实现如下所示:


    SW1 和 SW2 是 SPDT 开关。 当 SW1 和 SW2 处于位置 1 时、电流正向流动。  

    在切换期间 — 将 SW1 移至位置 2、然后将 SW2 移至位置 2 - PEC 上的极性将反转。

    2,当前的实现 — 没有稳定状态。 当您反转 PEC 的极性时 — 电流“尝试“从 Vin 流向 Vout。 假设 Vout >6V — 器件将导通 Q2、输出端的电压将下降(因为器件希望将该电压调节为 6V)-但是、当它降至 6V 以下时、它将导通 Q1 以将输出电压上拉至 6V — 尝试强制电流到达输出端。 这里有两种相反的效果、即珀尔帖试图强制电流进入降压转换器、但当输出电压低于设定点时、降压转换器将尝试强制电流进入珀尔帖。  

    3.您还可以分享 Peltier 零件号吗? -你分享的实现是使用三个终端 — 然而,我通常看到只有两个终端的颗粒。  

    希望这有所帮助。  

    请告诉我您的想法。  

    谢谢、

    此致、

    Taru