This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84538:询问 TPSM84538 的输出电压

Guru**** 2540140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543213/tpsm84538-inquiry-about-output-voltage-of-tpsm84538

器件型号:TPSM84538


工具/软件:

您好、TI 专家

查询 TPSM84538 的输出电压

我对 TPSM84538 的输出电压有一个疑问。

搜索器件时、TPSM84538 的 Vout (max) 指示为 3.3V。
但在数据表上、Vout=0.6V~5V、在表上、Vout=0.8V~5V。

哪个值正确?

如果 Vout (max)= 5V、请检查它是否适合 Vin = 12V~24V、Vout=5V 和 3A 规格的设计。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    哪个值正确?

    5V 正确

    [报价 userid=“459548" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543213/tpsm84538-inquiry-about-output-voltage-of-tpsm84538 ]如果 Vout (max)= 5V、请检查它是否适合 Vin = 12V~24V、Vout=5V 和 3A 规格的设计。[/报价]

    是的、该器件适用于上述规格。 您可以参阅 数据表的 7.2.1 设计要求。  

    此致、

    Gautam