Thread 中讨论的其他器件:LM5180
工具/软件:
我希望此消息能帮您找到答案。
在我的当前设计中、我使用 LM5180 准谐振反激式控制器。 输入电压范围为 30V 至 10V 、我旨在 通过该单个转换器生成两个独立的隔离式 5V 输出。 为此、我考虑使用带有器件型号的 W ü Würth Elektronik 变压器 750313974 。
需要提供其中一个输出 400mA 、第二个输出将提供大约 100mA 。 我想确认该变压器是否适用于此类配置、以及输出电压在这些负载条件下是否可以保持稳定。
此外、请你提供以下指导:
-
次级输出是否需要最小负载才能保持稳压?
-
您是否会推荐 使用 LM5180、更适合这种双路输出 5V 隔离式设计的替代变压器?
提前感谢您的支持。 我期待着您的见解