This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:变压器适用于 LM5180 准谐振反激式设计的问题

Guru**** 2663225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542213/lm5180-q1-transformer-suitability-inquiry-for-lm5180-quasi-resonant-flyback-design

器件型号:LM5180-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5180

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

在我的当前设计中、我使用 LM5180 准谐振反激式控制器。 输入电压范围为 30V 至 10V 、我旨在 通过该单个转换器生成两个独立的隔离式 5V 输出。 为此、我考虑使用带有器件型号的 W ü Würth Elektronik 变压器 750313974

需要提供其中一个输出 400mA  、第二个输出将提供大约 100mA  。 我想确认该变压器是否适用于此类配置、以及输出电压在这些负载条件下是否可以保持稳定。

此外、请你提供以下指导:

  • 次级输出是否需要最小负载才能保持稳压?

  • 您是否会推荐 使用 LM5180、更适合这种双路输出 5V 隔离式设计的替代变压器?

提前感谢您的支持。 我期待着您的见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fikret、

    是的、  750313974 是 LM5180 转换器的理想选择、该转换器具有 10V<Vin<30V 且 Vout1:5V/0.4A Vout2:5V/0.1A。  

    次级输出是否需要最小负载才能保持稳压?
    [mA]:在最小负载方面、LM5180 是一个 PSR(初级侧调节)反激式转换器、在 FSW_MIN=12kHz 的频率下进行开关。 这意味着无论输出负载有多小、转换器都会在输出侧提供最小功率。 因此、我们建议使用齐纳二极管连接在每个输出端、且齐纳电压至少比 Vout 设定点高 10%。 您还可以使用虚拟负载。

    您是否会推荐 使用 LM5180、更适合这种双路输出 5V 隔离式设计的替代变压器?

    [MA]: 750313974.  是一个不错的选择。 如需了解替代方案、请联系变压器制造商、例如 Wruth Elektronik 或 Coilcraft。

    最后、请找到我为您的问题准备的计算器工具。 计算器工具可帮助您完成原理图/元件选择设计。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB_5F00_AspilsanEnergy.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel Alva:

    非常感谢您的详细支持和分享计算器工具。
    您提供的有关变压器选择和输出调节注意事项的指导对我的设计过程非常有帮助。 我非常感谢您的时间和专业知识。

    我将继续使用该建议的方法、并在需要时考虑联系变压器制造商以进行进一步优化。