This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913 反相原理图

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542768/tps62913-tps62913-inverting-schematic

器件型号:TPS62913


工具/软件:

您好、

需要帮助验证反相配置的原理图是否正确、因为软件没有反相配置。  

参数

展频和输出放电关闭的 2.2MHz。

Vin=12V

VOUT =–3.35V

使能引脚=+3.3V LVTTL 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:  

    原理图看起来没有问题。  

    此致、

    Gautam