请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913工具/软件:
您好、
需要帮助验证反相配置的原理图是否正确、因为软件没有反相配置。
参数
展频和输出放电关闭的 2.2MHz。
Vin=12V
VOUT =–3.35V
使能引脚=+3.3V LVTTL 信号

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
需要帮助验证反相配置的原理图是否正确、因为软件没有反相配置。
参数
展频和输出放电关闭的 2.2MHz。
Vin=12V
VOUT =–3.35V
使能引脚=+3.3V LVTTL 信号