Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS56637, INA180, TPS92640
Thread 中讨论的其他器件: INA180、 TPS92640、TPS92641
工具/软件:
大家好:
我想使用 由 3 节锂离子电池包供电的两个 TPS56637 来驱动大功率 LED。 一个降压转换器设置为≈3V、另一个设置为≈6V(均高达 4A)。 每种模式都在 FCCM 模式下运行、可避免跳跃模式闪烁。 7mΩ 检测电阻加上 INA180(增益 20)可闭合 FB 上的环路、因此这些器件充当恒流驱动器。 之所以选择它、是因为 WEBENCHPower Designer 在宽电流范围内表现出 96%的出色效率。 我希望能够在最小 100mA 和最大 4A 之间以几个步长改变电流。

WEBENCHPower Designer 的效率曲线

《采用 TI 运算放大器的调光解决方案》应用报告 (https://www.ti.com/lit/an/slva419d/slva419d.pdf?、ts = 1752345496091)
我还有三个疑问:
- EN 上的高速 PWM。 使用固定的 2ms 软启动时、25kHz EN 信号永远不会使电感器电流达到其目标。 将 EN 保持在高电平并通过下游串联 FET 实现任何快速 PWM 或进行模拟调光的正确方法是吗?
- 通过 INA 进行模拟调光是一个好主意。 我从 DAC 向 FB(简单的 10kΩ 分频器)注入 0V 至 1.2V 电压、以覆盖大约 50mA→4A、而没有 PWM。 对低端的精度和噪声提供任何实际反馈
- 器件选择。 如果有一款具有同步 FET≤Ω 20mΩ 的 TI LED 定向降压转换器、库存充足、效率相似、但 CV 至 CC 路径更清晰、我很想了解它或其他解决方案。 如果可能、保持 95%以上的极高效率非常重要。
非常感谢!
此致、
Marius