This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:将 CV 同步降压转换器用于 CC 高功率 LED 驱动器

Guru**** 2501665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS56637, INA180, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539355/tps56637-use-cv-synchronous-buck-converter-for-cc-high-power-led-driver

器件型号:TPS56637
Thread 中讨论的其他器件: INA180TPS92640、TPS92641

工具/软件:

大家好:

我想使用 由 3 节锂离子电池包供电的两个 TPS56637 来驱动大功率 LED。 一个降压转换器设置为≈3V、另一个设置为≈6V(均高达 4A)。 每种模式都在 FCCM 模式下运行、可避免跳跃模式闪烁。 7mΩ 检测电阻加上 INA180(增益 20)可闭合 FB 上的环路、因此这些器件充当恒流驱动器。 之所以选择它、是因为 WEBENCHRegisteredPower Designer 在宽电流范围内表现出 96%的出色效率。 我希望能够在最小 100mA 和最大 4A 之间以几个步长改变电流。

 WEBENCHRegisteredPower Designer 的效率曲线

 《采用 TI 运算放大器的调光解决方案》应用报告 (https://www.ti.com/lit/an/slva419d/slva419d.pdf?、ts = 1752345496091)

我还有三个疑问:

  • EN 上的高速 PWM。 使用固定的 2ms 软启动时、25kHz EN 信号永远不会使电感器电流达到其目标。 将 EN 保持在高电平并通过下游串联 FET 实现任何快速 PWM 或进行模拟调光的正确方法是吗?
  • 通过 INA 进行模拟调光是一个好主意。 我从 DAC 向 FB(简单的 10kΩ 分频器)注入 0V 至 1.2V 电压、以覆盖大约 50mA→4A、而没有 PWM。 对低端的精度和噪声提供任何实际反馈
  • 器件选择。 如果有一款具有同步 FET≤Ω 20mΩ 的 TI LED 定向降压转换器、库存充足、效率相似、但 CV 至 CC 路径更清晰、我很想了解它或其他解决方案。  如果可能、保持 95%以上的极高效率非常重要。

非常感谢!

此致、

Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    我会在内部进行检查、然后返回给您。

    谢谢、

    Hitesh Chandwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    1. 不建议在 EN 上使用高速 PWM、因为它会打开和关闭降压转换器。
    2. 使用 INA 进行模拟调光(如应用手册中所示)是一个好主意、LED 电流的精度将取决于 Rsense 精度和您使用的放大器电路、还应考虑内部 Vref 的容差。

    噪声由 Cin 和 Cout 以及放大器环路中的滤波电容器来控制。 (您可能需要在 Rsense 上应用滤波电容,请参阅您使用的 INA 数据表,用于滤波器,以消除感应路径中的噪声)。

    电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件 的风险和预防请参阅图 3-5。 针对 EMI 感应噪声的输入滤波

    谢谢、

    Hitesh Chandwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    感谢您的答复、

    阅读数据表和 TI 应用手册后、我倾向于将 TPS56637 + INA180 IDEA 替换为基于 TI TPS92640 的同步 LED 降压器件、该器件由 SiZF5302 和 1 µH 电感器等低 RDS (on) 双路 MOSFET 驱动。  我希望由 3 节锂电池组供电的 6 V LED 灯串能够保持约 95–96 %,从约 1 A 到 4 A(约 12 V ),它提供简单的模拟或 PWM 调光,不会出现在切换 EN 时出现的软启动罚款。 由于 TPS92640 直接通过检测电阻调节电流、因此外部放大器消失、从而简化了物料清单。

    我仍不确定实际效率是否与我使用 TPS56637 获得的乐观 WEBENCH 数字相匹配、我很好奇 TPS92640 的稳压性能如何低于 200mA 如果任何人对该电流范围内的 TPS92640(或 TPS92641)有实际经验、在做出选择之前、我真的很重视您的想法。

    提前感谢您的任何见解。

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    要获取有关 LED 驱动器的更多信息、请创建  TPS92640 新主题。

    LED 驱动器团队可以为您提供更多这方面的见解。

    谢谢、

    Hitesh