This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:EN =&'h&#39 时 Vout 累积时间;

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542926/lm74900-q1-vout-buildup-time-when-en-h

器件型号:LM74900-Q1


工具/软件:

您好团队。

我在数据表中看到下图。 我想了解如何计算/估计以下箭头的持续时间?

是否交换了条件。 启动 EN ('h') 在 12V 从低电平变为高电平的情况下、 我想了解如何计算/估算 Vout 累积时间。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    VOUT 斜升时间取决于浪涌电流限制支路。

    由于 VCAP 累积、我们还会有一些延迟、这将会启用两个栅极  

    我们在开启 HGATE 之前有另一个传播延迟、大约为 600 μs。

    所有这一切都发生在 EN 为高电平之后。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    T (DRV_EN)= 175us+ 0.1uF * 6.6V/ADC 2.7mA = 415us。

    在开启 HGATE-大约 600 μs 之前、我们还有另一个传播延迟。

    所以它应该是 415us+600us、这将是我首先显示的第一个箭头?

    Vout 的上升时间如何?

    Cout*Vout = i*t? 例如、如果我们使用 EVM 电路、我们怎么会发现呢?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    I 是浪涌电流。

    此致、

    Shiven Dhir