请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74900-Q1工具/软件:
您好团队。
我在数据表中看到下图。 我想了解如何计算/估计以下箭头的持续时间?

是否交换了条件。 启动 EN ('h') 在 12V 从低电平变为高电平的情况下、 我想了解如何计算/估算 Vout 累积时间。
此致、
Roy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队。
我在数据表中看到下图。 我想了解如何计算/估计以下箭头的持续时间?

是否交换了条件。 启动 EN ('h') 在 12V 从低电平变为高电平的情况下、 我想了解如何计算/估算 Vout 累积时间。
此致、
Roy
尊敬的 Shiven:
T (DRV_EN)= 175us+ 0.1uF * 6.6V/ADC 2.7mA = 415us。
在开启 HGATE-大约 600 μs 之前、我们还有另一个传播延迟。
所以它应该是 415us+600us、这将是我首先显示的第一个箭头?
Vout 的上升时间如何?
Cout*Vout = i*t? 例如、如果我们使用 EVM 电路、我们怎么会发现呢?
此致、
Roy