This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:为 3 节镍氢电池(每节电池 1.2V)和 3 节串联锂离子电池(每节电池 1.5V)充电

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541093/bq2000-charging-3s-nimh-battery-1-2v-each-cell-and-3s-li-ion-battery-1-5v-each-cell

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件:BQ25172BQ25171-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要为 3 节镍氢电池(每节 1.2V)和 3 节锂离子电池(每节 1.5V)充电。 您能提出一个解决方案吗?

谢谢。此致  

Rohit a Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    我推荐 BQ25172。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    您好!!

    3 节串联电池 1.5V 的电压将为 4.5V  

    根据数据表、3 节电池充电电压将为 1.33* 3 = 3.99V。 它将如何为 1.5V 电池充电

    谢谢。此致

    Rohit a Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    BQ25171-Q1 更适合用于为锂离子电池充电至 4.35V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您好!!

    BQ25171-Q1 的数据表指出 1 至 2 节锂离子电池我需要为 3 节锂离子电池充电。 您能澄清一下吗?

    谢谢。此致

    Rohit a Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    1-2 节锂离子电池假定每个锂离子电池的电压为 4.2V 至 4.35V。  每个电芯为 1.5V、最大电压为 4.5V。  BQ25171-Q1 可设置为单节锂离子电池的最大充电电压 4.35V。  如果您希望一个 IC 同时为镍氢电池和锂离子电池组充电、这是最佳选择。  如果您想要 2 个不同的芯片、可以从 BQ2517x 系列中进行选择。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Jeff