Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25172、 BQ25171-Q1
工具/软件:
尊敬的团队:
我需要为 3 节镍氢电池(每节 1.2V)和 3 节锂离子电池(每节 1.5V)充电。 您能提出一个解决方案吗?
谢谢。此致
Rohit a Naik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25171-Q1
工具/软件:
尊敬的团队:
我需要为 3 节镍氢电池(每节 1.2V)和 3 节锂离子电池(每节 1.5V)充电。 您能提出一个解决方案吗?
谢谢。此致
Rohit a Naik
嗨、Rohit、
1-2 节锂离子电池假定每个锂离子电池的电压为 4.2V 至 4.35V。 每个电芯为 1.5V、最大电压为 4.5V。 BQ25171-Q1 可设置为单节锂离子电池的最大充电电压 4.35V。 如果您希望一个 IC 同时为镍氢电池和锂离子电池组充电、这是最佳选择。 如果您想要 2 个不同的芯片、可以从 BQ2517x 系列中进行选择。
此致、
Jeff