This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:规格检查

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543092/tps55288-spec-check

器件型号:TPS55288


工具/软件:

你(们)好

您能否帮助确认在为我们的基准添加负载后 EVM 板 VIN=10V VOUT =20V/5A (100W) 的实际输出电流值?  

特性:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    实际输出电流是由输出负载(例如电子负载)设置的值。

    但是、由于 EVM 上的输出电流限制保护默认为 5A、因此如果客户希望输出大于 5A 的电流、则需要禁用寄存器映射中的输出电流限制功能、或设置更高的 ISP-ISN 阈值。

    BRS、

    布莱斯