This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:TIDUAS3A

Guru**** 2511935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539005/ucc28180-tiduas3a

部件号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00652

工具/软件:

我们计划将 UCC28180 用于降压转换器的低成本 PFC 解决方案。 查看相关资源、我注意到 IT 参考设计 TIDUAS3A 说明模式运行为 DCM(见下文)。

据我所知、建议使用此控制器在 CCM 模式下运行。 如何才能让此降压实现方案中同一控制器的模式存在差异? 您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    UCC28180 PFC 控制器被设计为在升压模式 PFC 下正常运行。  

    在参考设计 TIDA-00652 中、经调整可在降压 PFC 模式下运行。  
    我不知道用于降压 PFC 时是否特别需要 UCC28180 以 DCM 模式运行、但 TIDA 设计人员确定、当以 DCM 模式运行以进行高压到低压 PFC 转换时、可以更大限度地提高转换效率。  

    在 DCM 中、开关应力会降低;特别是、续流二极管将消除反向恢复电流。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich、

    我还可以问、我们是否有专门用于实现降压转换器的计算器工具? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    我不知道 TI 开发了任何用于实现降压 PFC 的计算器工具。  我了解的所有工具都用于升压 PFC。   

    此致、
    Ulrich