请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28180Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00652
工具/软件:
我们计划将 UCC28180 用于降压转换器的低成本 PFC 解决方案。 查看相关资源、我注意到 IT 参考设计 TIDUAS3A 说明模式运行为 DCM(见下文)。
据我所知、建议使用此控制器在 CCM 模式下运行。 如何才能让此降压实现方案中同一控制器的模式存在差异? 您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。