请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25751工具/软件:
在 BQ25751 IC 中、建议电感器的值介于 0uH 和 15uH 之间、但在我们的计算中、该值约为 33.3uH。
该计算过程考虑到纹波电流为充电电流 (3A) 的 40%、即 1.2A、占空比为 50%、开关频率为 300kHz 且 VAC(考虑到该输入电源为 48V)。 您能否确认我的计算是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mahesh、
[引述 userid=“662767" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541153/bq25751-buck-boost-converter-charger-for-lead-acid您的计算是正确的、但我们不支持超过 15uH 的电感器。 是否应该考虑将开关频率提高到 600kHz?
此致、
基督教