This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:无响应和堆栈未正确唤醒

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542818/bq79600-q1-not-response-and-stack-not-wakeup-properly

器件型号:BQ79600-Q1


工具/软件:

我们使用 BQ79600 和 BQ79616 来构建 BMS。 我们设计了自己的 PCB 和 STM32 库,在通信方面存在一些问题。

我们注意到、有时我们尝试使用唤醒 ping 唤醒堆栈器件、堆栈器件未唤醒并且未将 ping 传递到下一个堆栈、有时它在 AVDD 处获得 5V 电压、但仍然没有将 ping 和响应传递给任何命令。

除此之外、我们还注意到、有时 通过 VIF 由响应帧进行堆栈回复、我们可以通过示波器捕获和读取该信息、但 BQ79600 似乎没有收到、根据数据表推荐的变压器隔离技术、这时没有连接问题、只是有时无法正常工作。 我们确实按照我们的预期检查调试寄存器及其报告、除了 DRST、到目前为止、我们仍然会出现一些情况并查看是否有任何异常。

对于所有意外的行为,它使整个系统不稳定和不可靠,我们仍然发现导致故障情况的关键原因,我们需要一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    请注意、对于唤醒堆栈器件、需要通过写入控制寄存器来发出音调。 为基底指定 ping、不会传播。

    为了进行更详细的分析、您能否发送您的原理图并可能发送示波器快照? 我想检查 VIF 信号是否有任何问题。

    此致、

    John