请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1工具/软件:
我们使用 BQ79600 和 BQ79616 来构建 BMS。 我们设计了自己的 PCB 和 STM32 库,在通信方面存在一些问题。
我们注意到、有时我们尝试使用唤醒 ping 唤醒堆栈器件、堆栈器件未唤醒并且未将 ping 传递到下一个堆栈、有时它在 AVDD 处获得 5V 电压、但仍然没有将 ping 和响应传递给任何命令。
除此之外、我们还注意到、有时 通过 VIF 由响应帧进行堆栈回复、我们可以通过示波器捕获和读取该信息、但 BQ79600 似乎没有收到、根据数据表推荐的变压器隔离技术、这时没有连接问题、只是有时无法正常工作。 我们确实按照我们的预期检查调试寄存器及其报告、除了 DRST、到目前为止、我们仍然会出现一些情况并查看是否有任何异常。
对于所有意外的行为,它使整个系统不稳定和不可靠,我们仍然发现导致故障情况的关键原因,我们需要一些建议,谢谢。