请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798工具/软件:
您好、
您能否说明主机 I2C 是否可以与 BQ25798 与 3.3V I2C 总线一起工作? 我这样说是因为在数据表中写入的是上拉电源轨 1.8V。
是否可以上拉至 3.3V 电源轨?
与引脚 STAT 和 INT 类似、电源轨是否可以是 1.8V 以外的?
参见图片
谢谢、
Avner 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.