This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:I2C 和逻辑轨电压

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543121/bq25798-i2c-and-logic-rail-voltage

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好、

您能否说明主机 I2C 是否可以与 BQ25798 与 3.3V I2C 总线一起工作? 我这样说是因为在数据表中写入的是上拉电源轨 1.8V。

是否可以上拉至 3.3V 电源轨?

与引脚 STAT 和 INT 类似、电源轨是否可以是 1.8V 以外的?

参见图片

谢谢、

 Avner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    是的、I2C 的上拉电压可高达 3.3V。  实际上、这就是我们对 EVM 进行基准测试的方法。  STAT 和 INT 引脚可从绝对最大值表中拉至不高于 6V。

    此致、

    Jeff