This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:过压行为

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539029/lm76003-q1-overvoltage-behaviour

器件型号:LM76003-Q1


工具/软件:

LM 用作 3V3 输出的降压稳压器。 由于冗余、这个电路增加了一倍、因此 LM 的两个输出都通过 MOSFET 连接、从而实现稳压器输出分离(如果其中一个 LM 关闭)。 当 LM 的输出端出现电压时、这些 MOSFET 会自动开路。

如果 3V3 线路发生过压(本例中可能为 40us 峰值、高达 Vin 电压)、会发生什么情况?
如果 另一个 LMS 发生故障(例如高侧输出晶体管在 Vin 和 SW 之间保持开路)、LMS 会出现什么行为?

如果 LM 的输出出现过电压(由第二个 LM 故障引起)、它是否可能被抑制(通过打开低侧晶体管等)?

谢谢

Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zdenek

    您能分享完整的原理图吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zdenek  

    是否有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个 DC/DC 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zdenek 分享这个。 “我想看看你。“