This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:i'd 喜欢获得关于电量监测计 IC 的建议。

Guru**** 2512495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537844/bq28z610-r1-i-d-like-to-get-a-recommendation-for-a-fuel-gauge-ic

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件: GPCRB

工具/软件:

您好:

我目前正在电池组中使用 bq28z610-R1 电量监测计、该电池组现已投入大规模生产。

我们的终端用户经常在低温和室温环境中运行器件、因此我们需要一个能够应对这些不同条件的黄金映像。

我们已经在室温下创建了一个黄金映像、现在我们正在使用 GPCRB 工具生成低温优化的映像。

但是、我遇到了一个问题。

根据我在 TI 论坛中通过各种 Q&A 主题收集到的信息、似乎只能将一个黄金映像应用于单个电量监测计。

如果是这种情况、我可能担心由于 Ra 表中的限制、在实际使用时在低温度和室温之间进行切换可能会导致 SOC 精度问题。

TI 是否有任何电量监测计器件可以存储多个黄金映像或多个 Ra 表、并根据温度检测情况在它们之间切换(例如,一个用于低温,另一个用于室温)?

如有任何建议或建议、将不胜感激。

谢谢你。
此致、

蔡宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chae、

    在完成 GPCRB 工具流程后、黄金映像将包含两个室温下的电阻表、另一个用于低温下。 在使用过程中、由于温度满足特定要求、它会在两个表之间切换。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如您所知、我使用 GPCRB 更新了黄金映像并进行了测试、但问题仍然存在。


    首先、对于 GPCRB、我使用了在室温和低至 3V(最小电芯电压)的低温 (–10℃) 下的放电数据,方法是使用弛豫 — 放电-弛豫模式。
    →I 最初只想放电至 3.4V 的实际项电压。
    →但是、当电池处于低温 (–10℃) 时、电压降至 3.4V 以下、放电至 3V。


    使用生成的 chemdata12 和 gg_OUT、我在低温下进行了放电测试。


    不过、即使在施加这些电压后、在低温下仍会降至电量监测计的项电压 3.4V 以下、因此该器件剩余 0%。


    从我看到的情况来看、GPCRB 只能补偿低温下运行时的“行为“。


    那么最终、降低 TERM 电压是否是在低温度和室温环境中使用单节电池的唯一选择?
    如果我有任何误解或您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    蔡宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chae、

    我不理解正在发生什么。 您能给我发送一个日志文件来显示该行为吗?

    此致、

    Adrian