主题中讨论的其他部件: GPCRB
工具/软件:
您好:
我目前正在电池组中使用 bq28z610-R1 电量监测计、该电池组现已投入大规模生产。
我们的终端用户经常在低温和室温环境中运行器件、因此我们需要一个能够应对这些不同条件的黄金映像。
我们已经在室温下创建了一个黄金映像、现在我们正在使用 GPCRB 工具生成低温优化的映像。
但是、我遇到了一个问题。
根据我在 TI 论坛中通过各种 Q&A 主题收集到的信息、似乎只能将一个黄金映像应用于单个电量监测计。
如果是这种情况、我可能担心由于 Ra 表中的限制、在实际使用时在低温度和室温之间进行切换可能会导致 SOC 精度问题。
TI 是否有任何电量监测计器件可以存储多个黄金映像或多个 Ra 表、并根据温度检测情况在它们之间切换(例如,一个用于低温,另一个用于室温)?
如有任何建议或建议、将不胜感激。
谢谢你。
此致、
蔡宇