工具/软件:
你(们)好
我在系统中有一个用于充电的 TI 元件 BQ24073、我遇到的充电电流问题没有任何意义。
我已将 Current Charge 设置为 350mA 并将其限制为 500mA。 当我充电电压低于 3V 时、它会使用正确值的 350mA 充电。 高于 350mA 时、我的电池仿真器会进入电流限制状态(尽管我的限制设置为 1、2A)。 根据我在 3V 下的理解、它使用涓流充电进行充电、因此是设定电流充电的 1/10、它应该是 35mA。
我们已经使用了一段时间、无法确定问题是什么、因为涓流充电值与我们的实际电流值相同、我们怀疑电池电压检测可能是问题。
提前感谢!
好极了
PER