This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:充电电流问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541288/bq24073-charging-current-problem

器件型号:BQ24073


工具/软件:

你(们)好  

我在系统中有一个用于充电的 TI 元件 BQ24073、我遇到的充电电流问题没有任何意义。

我已将 Current Charge 设置为 350mA 并将其限制为 500mA。 当我充电电压低于 3V 时、它会使用正确值的 350mA 充电。 高于 350mA 时、我的电池仿真器会进入电流限制状态(尽管我的限制设置为 1、2A)。 根据我在 3V 下的理解、它使用涓流充电进行充电、因此是设定电流充电的 1/10、它应该是 35mA。

我们已经使用了一段时间、无法确定问题是什么、因为涓流充电值与我们的实际电流值相同、我们怀疑电池电压检测可能是问题。

提前感谢!

好极了

PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    预充电至快速充电转换阈值 (VLOWV) 为 3V(典型值)。 当 VBAT < VLOWV 时、电池将以预充电电流电平充电、该电流为快速充电电流的 1/10。 当快速充电电流为 350mA 时、预计预充电电流为 35mA。

    当我在 3V 以下充电时、它会以正确的值 350mA 充电。

    如果我理解正确、您是在 VBAT < 3V 时测量充电电流的 350mA 吗? 这是正确的吗? 您能否在您的设计中分享 RILIM 的值?

    在 350mA 上面、我的电池仿真器进入电流限制(尽管我的限制设置为 1,2A)。

    您能否说明一下您的意思是“高于 3V?“  当 VBAT > 3V 时、电池仿真器是否达到电流限值?

    建议在尽可能靠近充电器 IC 的 BAT 引脚的位置测量 VBAT、例如在 BAT 引脚电容器上。 充电时、BAT 引脚和电池正极端子之间会出现 IR 压降、导致 BAT 引脚出现电池电压加上该 IR 压降。 您能否确认当 VBAT 低于 3V 时测量的电流大小?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    如果我理解正确、您是在 VBAT < 3V 时测量充电电流 350mA 的吗? 这是正确的吗? 您能否在您的设计中分享 RILIM 的值?

    是、正确。 RILIM 设置为 2、55k

    您能否说明您的意思是“高于 3V?“  当 VBAT > 3V 时、您的电池仿真器是否达到电流限值?

    在大约 3V 到 4.5V 之间、电池仿真器达到了限值、我已将限值设置为 1A。 低于 3V 时、不会达到电池仿真器上的电流限值。

    我建议测量尽可能靠近充电器 IC BAT 引脚的 VBAT、例如在 BAT 引脚电容器上的 VBAT。 充电时、BAT 引脚和电池正极端子之间会出现 IR 压降、导致 BAT 引脚出现电池电压加上该 IR 压降。 您能否确认当 VBAT 低于 3V 时测量的电流大小?

    低于 3V 时、我测得了 350mA。

    我今天也移除了电池保护、因为它会由于高电流而关闭充电、并出现类似的问题(没有电池安全关闭充电和恢复的症状)。

    谢谢

    PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER:

    感谢您的跟进。

    RILIM=2.55k 会将快速充电电流设置为 350mA。 如果 VBAT > 3V、我预计充电电流为 350mA。 如果 VBAT < 3V、我预计充电电流为 35mA。 如果您看到在 350mA < 3V 时 ICHG=VBAT、则测量 VBAT 时是否尽可能靠近充电器 IC?

    当电池仿真器达到电流限值时、是流入还是流出电池的电流?

    是否已将系统负载连接到 OUT? 如果是、它会拉多大的电流?

    您是否可以从 PCB 中移除 RILIM 并测量其电阻?

    您是否在多个电路板上看到了这种行为?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、感谢您的答复。

    RILIM=2.55k 会将快速充电电流设置为 350mA。 如果 VBAT > 3V、我预计充电电流为 350mA。 如果 VBAT < 3V、我预计充电电流为 35mA。 如果您看到在 350mA < 3V 时 ICHG=VBAT、则测量 VBAT 时是否尽可能靠近充电器 IC?

    确切地说、我也没有测量 VBAT、我使用的是电池仿真器 Keithley 2306 上的值。 但是、我移除了电池安全功能、并将 GND 和 VBAT 连接到靠近充电器 IC 的位置。

    当您的电池仿真器达到其电流限值时、电池的电流是流入还是流出?

    流入电池。

    您是否连接了系统负载? 如果是、它将拉取多大的电流?

    是、20mA 附近。

    [quote userid=“563651" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541288/bq24073-charging-current-problem/5930674

    您是否可以从 PCB 中移除 RILIM 并测量其电阻?

    您是否在多个电路板上看到了这种行为?

    [/报价]

    完成并测量 RILIM(板载测量值为 1、4k 时、移除测量值为 3、4k 时,我们会在所有电路板上看到这种行为)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec

    从我这边更新。 我们已经解决了电流偏高的问题、但在充电时注意到晶体管上存在压降、以确保电池安全。 它出现在最高 3.1V 时、则所有都正常。 晶体管为 EFC4627R。 这产生了预充电功能不起作用的效果。

    好极了

    PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的更新。 很高兴听到您发现了这个问题! 我将于 7 月 21 日在星期一上与您联系。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    再次感谢您的更新和确认您的设置。  在拆除蓄电池安全电路后、问题似乎不会发生。 如果您有任何其他问题或更新、请随时告诉我。

    此致、

    Alec