This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901 没有输出、需要帮助检查原理图

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529477/tps65219-tps6521901-has-no-output-and-needs-help-to-review-the-schematic-diagram

器件型号:TPS65219


工具/软件:

AM6254 内核板参考设计。 TPS6521901 通电后、没有电压输出。 我需要帮助查看原理图。 即使 TPS6521901 更改为 TPS6521904、仍然没有输出。 谢谢 youe2e.ti.com/.../65219_5F00_-PAGE2_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您使用 E2E! 查看所附的原理图后、能否说明 TPS6521901 上哪些降压转换器或 LDO 不提供电压输出?

    需要注意的一点是、PVIN_B1_1 和 PVIN_B1_2 引脚共享一个 4.7uF 电容器。 您能解释一下如何为降压输入分配这些电容器吗?

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无降压和 LDO 输出! 这些电容器均配置为 4.7uF 并共用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清! 接下来、MODE/STBY 引脚的配置是什么? 如果该引脚配置为 STBY、则可以禁用  TPS6521901 的输出轨。

    此外、是否对  TPS6521901 PMIC 使用任何 I2C 编程?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE/STBY 保持在低电平。 由于 SOC 尚未上电、因此 I2C 未运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否能够提供有关这“PMIC_PBN"是“是如何产生的及其状态(高电平/低电平)的更多信息?
    默认情况下、TPS6521901 的 EN/PB/VSENSE 配置为 EN、而不是 PB。  

    您是否能够在示波器上捕获 VSYS 和 EN/PB/VSENSE 引脚变为高电平的时序?

    EN 需要在 VSYS 的 120 μ s 内处于高电平、才能通过有效的 ON 请求。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EN/PB/VSENSE 的外设 RC 电路、有什么建议吗? 有效的 ON 请求是否指 EN/PB/VSENSE 的高电平? 将 VSYS 上电至 EN 的高电平是否有最短时间要求? 我看到有 EEPROM_LOAD 过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我已在下面添加了对您问题的回答。  如果您需要其他信息、请告诉我:

    您说:  

    对于 EN/PB/VSENSE 的外设 RC 电路、有什么建议吗?

    您希望将 EN/PB/VSENSE 引脚设置为哪种配置? 要确保 EN/PB/VSENSE 引脚处于默认的启用模式 (EN)、您需要 通过实施上拉电阻来将该引脚拉至高电平。  

    您说:  

    有效的 ON 请求是否指 EN/PB/VSENSE 的高电平?

    ON 请求可能涉及多个方面、具体取决于 EN/PB/VSENSE 引脚配置的内容。 如果中的引脚配置为 EN、则高电平表示 ON 请求。  

    您说:  

     将 VSYS 上电至 EN 的高电平是否有最短时间要求? 我看到有 EEPROM_LOAD 过程?

    在附加的上电时序图中、 tEEPROM_LOAD 指示 PMIC 在初始化时读取其存储器并加载 EEPROM 寄存器所需的时间。 上电序列的其余部分只能在加载 EEPROM 后执行。

    作为对故障电源轨输出电压的跟进、您能否提供 VSYS 和  EN/PB/VSENSE 变为高电平的示波器读数? 此外、我还想分析一下 TPS65219 是如何加电的。 如果上电序列中断、 TPS65219 将尝试再上电两次、然后再保持 INITIALIZE 状态。 您还能否在上电序列期间提供输出轨的示波器读数?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色表示 VSYS、绿色表示 EN。

    上拉 EN 为 100K。

    VDD1P8 的输出为 1.8V、而 LDO 和降压转换器的其余部分没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供示波器截图! 是的、 EN/PB/VSENSE 引脚似乎处于使能模式并正常上电。

    仔细检查原理图后、是否有任何原因 在 TP122 处将 RESETSTATz 拉至 GND?  我建议将其拉高、并检查电源轨是否提供任何输出。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我的问题尚未解决。 我们重新焊接了小电路板(仅电气和软零件)。 原理图如下所示。 仍然不起作用。 希望您可以指出原理图 diagram.e2e.ti.com/.../4251.PAGE2.pdf 中的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、您的问题尚未解决。 感谢您提供更新的原理图!

    对于 MODE/RESET 引脚 (28)、请尝试将此引脚拉至高电平、并验证电源轨是否提供任何电压输出。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已经过测试、但仍然没有输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您测试我的建议。  

    在提供的第二个原理图中、 TPS65219 PMIC 是否仍连接到 AM6254 处理器? 如果没有、您能否在与 AM6254 断开输出引脚的情况下验证 PMIC 是否提供电压输出?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 未连接到任何负载、所有引脚都没有电压输出、VDD1P8 除外、它具有 1.8V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 我建议执行以下操作来诊断问题:

    • 使  MODE/RESET 保持拉至高电平。
    • 对于  TPS6521904、EN/PB/VSENSE 引脚应启用为 PB。 如果您有一个按钮连接到 PMIC_PBN 网表、可以尝试  通过启用按钮来将此引脚拉至 GND 至少 600ms 吗?  
    • 为了更好地了解上 电序列、您能否在 TPS6521904 上电时提供 VSYS、GPO2、BUCK2 等的示波器屏幕截图?

    此致、

    马特