工具/软件:
AM6254 内核板参考设计。 TPS6521901 通电后、没有电压输出。 我需要帮助查看原理图。 即使 TPS6521901 更改为 TPS6521904、仍然没有输出。 谢谢 youe2e.ti.com/.../65219_5F00_-PAGE2_2800_3_2900_.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
您是否能够提供有关这“PMIC_PBN"是“是如何产生的及其状态(高电平/低电平)的更多信息?
默认情况下、TPS6521901 的 EN/PB/VSENSE 配置为 EN、而不是 PB。
您是否能够在示波器上捕获 VSYS 和 EN/PB/VSENSE 引脚变为高电平的时序?
EN 需要在 VSYS 的 120 μ s 内处于高电平、才能通过有效的 ON 请求。
此致、
Sarah
您好:
感谢您的答复。 我已在下面添加了对您问题的回答。 如果您需要其他信息、请告诉我:
您说:
对于 EN/PB/VSENSE 的外设 RC 电路、有什么建议吗?
您希望将 EN/PB/VSENSE 引脚设置为哪种配置? 要确保 EN/PB/VSENSE 引脚处于默认的启用模式 (EN)、您需要 通过实施上拉电阻来将该引脚拉至高电平。
您说:
有效的 ON 请求是否指 EN/PB/VSENSE 的高电平?
ON 请求可能涉及多个方面、具体取决于 EN/PB/VSENSE 引脚配置的内容。 如果中的引脚配置为 EN、则高电平表示 ON 请求。
您说:
将 VSYS 上电至 EN 的高电平是否有最短时间要求? 我看到有 EEPROM_LOAD 过程?
在附加的上电时序图中、 tEEPROM_LOAD 指示 PMIC 在初始化时读取其存储器并加载 EEPROM 寄存器所需的时间。 上电序列的其余部分只能在加载 EEPROM 后执行。
作为对故障电源轨输出电压的跟进、您能否提供 VSYS 和 EN/PB/VSENSE 变为高电平的示波器读数? 此外、我还想分析一下 TPS65219 是如何加电的。 如果上电序列中断、 TPS65219 将尝试再上电两次、然后再保持 INITIALIZE 状态。 您还能否在上电序列期间提供输出轨的示波器读数?
此致、
马特
您好:
感谢您的澄清。 我建议执行以下操作来诊断问题:

此致、
马特