This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:与 200MHz EMI Ghosts &amp 进行斗争;推挽式设计中的热流道—缓冲器权衡杀伤效率?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, BQ34Z100, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542531/bq34z100-g1-battling-200mhz-emi-ghosts-thermal-runaway-in-push-pull-design-snubber-trade-offs-killing-efficiency

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、UCC28C43、 UCC27714

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

我正在与 A 摔跤  100W 隔离式直流/直流推挽式转换器  (24V→12V@8A)、使用业界通用 PWM 控制器+高速栅极驱动器+ NexFET。 尽管布局和组件选择非常严格、但我的设计却遇到了两个方面的难题:
Ghostó n EMI Phantoms.

  • 急剧的峰值  180 –250MHz  (通过近场探头)

  • 与变压器漏电振铃密切相关(测量 1μH)
    Fire 热熔断

  • MOSFET 外壳温度  80W 负载时 85°C  散热器+ 2m/s 气流

  • 缓冲器/屏蔽有助于 EMI、但会导致热应力→恶性循环!

调试工作和权衡:

行动 EMI 影响 热影响
Heavy check mark️ 主 RCD 缓冲器 降低 30% +12°C 导通 MOSFET
Heavy check mark️ Ω 输入 π 滤波器 改进极小 没有变化
Heavy check mark️±5%频率抖动 峰值降低 15% 眼动追踪
Heavy check mark️ 星形点接地 本底噪声更低 提高稳定性

关键困境:
Warning️ μ s  缓冲器悖论 :如何抑制泄漏振铃  之间的比较  谋杀效率?
Warning️ μ s  屏蔽陷阱 :金属屏蔽会阻碍热路径——任何非热折中的替代方案?
Warning️ μ s  边沿速率危机 :慢速关闭可降低 EMI、但在死区时间内可制造 MOSFET

呼吁采取经证实的战略:
1️⃣ μ s  振铃与损耗

  •  有源钳位  使用此控制器回收泄漏能量是否可行?

  • 针对推挽优化缓冲器调优? (电流:100Ω+ 1nF)

2️⃣ μ s  栅极驱动秘密

  • 用于防止跨导并最大限度地降低体二极管损耗的死区时间优化?

  • NexFET 可减少寄生振铃的高 dV/dt 布局技巧?

3️⃣ μ s  热 EMI 协同设计

  • 屏蔽不能起到隔热作用的材料?

  • PCB 层叠技术可在包含射频的同时散热?

设计背景:

  • 开关:100kHz 固定频率

  • 热性能:25°C 环境空气+强制空气

  • 非常重要  工业通信设备  (可靠性不容商量!)

TI 参考设计(除了常见应用手册之外)中的任何战争故事都将为我保驾护航!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VBsemi、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题是否涉及 BQ34z100?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vbsemi、

    您能分享您的原理图和 PCB 布局吗? 通过您之前的文章、您能否确认此设计使用了 UCC28C43 控制器和 UCC27714 半桥隔离式栅极驱动器。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用