This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ8050 IC:IFIB 偏移中的寄存器 0x3D(月,年/天)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539441/bq3050-bq8050-ic-the-register-0x3d-month-year-day-in-the-ifib-offset

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

从 BQ8050 芯片的 IFIB 偏移中的寄存器 0x3D(月,年/天)读取的数据为 0x6209。 如何分析年、月和日?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 BQ3050 技术参考手册的第 A.28 ManufacturerFate (0x1b) 节。 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Jonny。

    实际上、我们想知道如何使用 IFIB 偏移的 0x3D 寄存器中的值(如下所示)来计算年、月和天。

    例如、如果我们从某个 BQ8050 芯片读取的值为 0xb409、则其生产日期是什么?  

    期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我上面的屏幕截图说明了如何找到这种方法。  

    此致、  

    Jonny。