This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:部分复位行为

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540125/bq76942-partial-reset-behavior

器件型号:BQ76942


工具/软件:

团队好 — 我有关于使用 RST_SHUT 引脚的部分复位行为的问题。
根据数据表、将此引脚置为有效的时间短于 1 秒似乎会触发器件的部分复位。

 

-您能否确认芯片是否需要确定的最小断言持续时间来可靠地检测和执行此复位?


I²C ,我想了解在部分复位期间或之后,设备的 μ C 引擎是如何受到影响的。 我无法在技术参考手册中找到此信息、如果忽略此信息、则表示歉意。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    您能否确认芯片可靠地检测和执行此复位所需的确定性最小置位持续时间?

    我认为我们手头没有这些信息。 我可以再次与团队核实、并告诉您是否发生了变化。

    此外、我还想了解在此部分复位期间或之后器件的 μ C 引擎如何受到影响。 我无法在技术参考手册中找到此信息、如果忽略此信息、则表示歉意。

    此 BQ769x2 复位常见问题解答 可能会帮助您进一步说明我们器件的部分复位和复位功能。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis — 感谢您的评论。 对于您要再次查看的第一条评论、您是否了解了更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    不幸的是、不是。 当 RST_SHUT 引脚保持足够短的时间时、客户是否看到部分复位无法可靠地工作?  

    此致、
    Alexis