请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942工具/软件:
团队好 — 我有关于使用 RST_SHUT 引脚的部分复位行为的问题。
根据数据表、将此引脚置为有效的时间短于 1 秒似乎会触发器件的部分复位。

-您能否确认芯片是否需要确定的最小断言持续时间来可靠地检测和执行此复位?
I²C ,我想了解在部分复位期间或之后,设备的 μ C 引擎是如何受到影响的。 我无法在技术参考手册中找到此信息、如果忽略此信息、则表示歉意。
谢谢、
Jacob