工具/软件:
您好、
VU 保护无法正常工作、请执行以下步骤。 UV 保护被激活。 (设置/保护/启用保护 A/位 2 启用)
1.电源将 16 节电池电压设置为 2380mV。
将电芯 2 的电压增益从 12122 修改为 11000、使读数变为 2143mV。
UV 阈值为 44*50.6 = 2226.4mV
最小电芯电压为 2143mV、该值低于 UV 的阈值、但 UV 保护标志未启用。
似乎触发 UV 的条件并不是基于读回的值。
UV 保护触发条件是什么?
此致、
Aska