This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:读取电芯电压低于 UV 阈值、但保护功能不起作用

Guru**** 2552320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538671/bq76952-readout-cell-voltage-is-under-uv-threshold-but-protection-not-work

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好、
VU 保护无法正常工作、请执行以下步骤。 UV 保护被激活。 (设置/保护/启用保护 A/位 2 启用)

1.电源将 16 节电池电压设置为 2380mV。
将电芯 2 的电压增益从 12122 修改为 11000、使读数变为 2143mV。
UV 阈值为 44*50.6 = 2226.4mV
最小电芯电压为 2143mV、该值低于 UV 的阈值、但 UV 保护标志未启用。

似乎触发 UV 的条件并不是基于读回的值。
 UV 保护触发条件是什么?

此致、

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. 设备延迟

    器件超过电压阈值的时间必须至少达到延迟时间才能触发保护标志。 例如、如果延迟为 2 秒、则测量的电压必须高于阈值且持续 2 秒才能触发。 确保延迟不会过长、这可能是您没有看到任何被触发的标志的原因。 您可以通过转到 Protections:CUV:Delay 来调整该设置。

    2. 设备上的滞后

    该器件利用 CUV 阈值+ CUV 迟滞从故障中恢复。 如果迟滞值过小、器件可以轻松地从故障中恢复、并且可能永远不会因为这种情况而触发故障。

    有关电芯欠压保护触发条件的更多信息/详细信息、请查看 第 5.2.5 节 在中 TRM。

    此致、
    Rohin N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin N.:

    感谢您的回复、

    修改电芯电压增益后、CUV 保护可以有效、但条件发生了变化。
    所有电压都必须满足 CUV 条件、而不是最小电芯电压。 恢复条件是 最小电压大于 CUV 阈值+ CUV 迟滞。

    我的问题是、修改电芯电压增益后、CUV 保护条件不是指报告的电芯最小电压、它是如何工作的?  

    它可以由演示板重现。

    此致、

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    在改变电芯电压增益时、CUV 保护的条件不会修改。

    但是、为了澄清一下、CUV 保护使用硬件比较器来监测每节电芯的电压。 电芯电压测量来自 ADC 读数、这也是可以看到电芯电压增益的位置。 硬件比较器(CUV 保护)不使用相同的电芯电压读数。 可能需要校准比较器以实现这种 CUV 保护。

    数据表中的表 7.26 将详细说明比较器的检测范围、阈值精度和延迟。 此处还提供了比较器校准的详细信息。

    如果您有任何其他问题或任何不清楚的地方、敬请告知。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin Nair:
    CUV 保护由硬件比较器激活 、阈值由寄存器 CUV 阈值控制。
    电芯电压测量来自 ADC 读数、这与 电芯电压增益的设置相关。  
    3、电芯电压测量仅报告电芯电压、不涉及保护功能。

    我的理解错了吗? 如果是、请纠正我。 非常感谢。

    此致、

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    您的理解是正确的!

    此致、

    Rohin Nair