This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:REGN 引脚上的电压为 0V

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540291/bq25672-the-voltage-at-the-regn-pin-was-0v

器件型号:BQ25672


工具/软件:

我已经使用 BQ25672 设计了一个用于 2S1P 电池配置的充电电路。 我遵循了数据表中的建议、但在测试期间、我没有在 REGN 引脚上获得任何电压(测得为 0V)。 我在设计中未使用 μ I²C 主机。 REGN 未上电的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    REGN 仅在 VBUS 上存在有效电压时才输出、即它不是在 BAT 上仅连接电池的情况下输出的。  此外、您的原理图中 SW1 和 SW2 之间没有电感器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 回答我的问题、

    SW1 和 SW2 之间的建议电感是多少、VBUS 处的电压为 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    当 PROG=8.2k Ω 时、FSW = 750kHz、因此 2.2uH、且 ISAT > 1.25 *(ISYSMA+IBATmax)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我也放置了电感器、但 REGN 引脚仍然显示为 0V。

    在原理图中是否可能遗漏了任何内容?
    我是否需要通过 I²C μ s 启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    如果施加有效的 VBUS 电压、则应出现 REGN。  您是否可以使用欧姆表来测量未上电的电路板上 REGN 引脚到 GND 的电阻?  施加有效的电池电压或 VBUS 后、您是否可以通过 I2C 与芯片通信?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有通过 I²C 检查。

    I²C 主机时、VAC1 和 VAC2 可以直接连接到 VBUS(μ C 控制)?

    但如果没有主机(独立模式)、建议 使用分压器将 VAC1 和 VAC2 设置为大约 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    如果未使用多路复用器 FET、则必须至少将一个 VACx 连接到 VBUS。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VAC1 和 VAC2 都连接到 VBUS。

    我已经欺骗了电路和电路板中的所有内容、但仍然无法在 REGN 引脚上获得 5V 电压。

    请建议在我的原理图中添加任何电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 REGN 至 GND、得到的值是 9k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    我几乎无法弄清楚 ILIM_HIZ 电阻器值、但这可能是问题。  能否移除连接到 GND 的 ILIM_HIZ 电阻器?   

    此致、

    Jeff