This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:不稳定

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537654/lm5576-unstable

器件型号:LM5576


工具/软件:

我们有一个新板、它是使用 LM5576MHX/NOPB 的设计的迭代。 在测试期间、一些电路板 (23/60) 在 15V 电源上表现出了奇怪的锯齿波。 使用示波器测量电路板电流消耗时、它 在大约 70Hz 下显示≈1.8A 脉冲。 将 15V 线路和电路板电流置于同一条布线上可以清楚地表明、15V 线路上的扰动与 1.8A 电流脉冲同步。
我们确实看到了与前一块电路板类似的东西、但可以追溯到输入滤波器 (L3) 中的电感器:
但是、对于新电路板、已移除此功能:
15V 的原理图在两次迭代之间没有变化、为:
从“良好“和“不良“PCB 中移除 IC1、15V 电源轨由工作台 PSU 供电。 两个 PCB 在 15V 电源轨上消耗了大约 6mA、这表明不是造成短路的原因。 然后在良好 PCB 和不良 PCB 之间交换 IC1、现在发现良好 PCB 出现故障、反之亦然。
然后发现、在不良 PCB 上的 15V 电源轨上增加一个小的额外负载(大约 100mA) 会)会使它们稳定下来。  
因此、当它仅为板载电路供电时、15V 稳压器似乎处于不稳定的边缘、每个 PCB 上器件的容差决定了它是否工作。
从设计中移除输入滤波电感器后、我们会混淆导致这种情况的原因。 如果在此处有用、则选择 15V 的布局
您可以提供的任何想法或帮助都将非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该补充一点、这感觉不太可能是元件容差、因为更换芯片时问题出在芯片上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    结果似乎表明器件处于轻负载模式、因为频率随着负载小而下降、并且当负载增加到 100mA 时器件“恢复“。 如果将电感增加到 150uH、问题是否会消失?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    抱歉,感谢您的答复。 我没有库存器件、所以我订购了 150uH 和 220uH 版本的电感器、第二天左右就应该有这些器件。 您的解释当然是有意义的,所以我们将尝试它,希望它解决问题。  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    请让我保持发布状态。 感谢您的更新。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    如果您有任何更新、只需跟进即可。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    电感较高的电感器是否解决了您的问题?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的帮助。 是的、解决了问题、PSU 现在运行良好

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很高兴听到你的问题得到解决! 感谢您回溯并告诉我。 祝你好运!

    Ben