This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:CSD88599Q5DC 能够以 15A 脉冲处理 48V 电机应用

Guru**** 2512885 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541825/csd88599q5dc-can-csd88599q5dc-handle-48v-motor-application-with-15a-pulse

器件型号:CSD88599Q5DC
主题中讨论的其他器件: TIDA-01485

工具/软件:

您好:

我正在评估 CSD88599Q5DC 对于全 H 桥电机应用(外部驱动器)、我想确认 MOSFET 是否可以处理以下工作曲线:

  • 48V 电源、5A 持续 7 秒、然后 15A 持续 50ms
  • 12V 电源、6A 持续 7 秒、然后 20A 持续 50ms

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihem、

    感谢您的查询。 CSD88599Q5DC 应该能够处理这些电流。 您能分享有关该设计的详细信息、包括 PWM 频率和栅极驱动电压。 该电源块使用极低、能够提供大电流的 RDS (ON) FET。 请查看 TIDA-01485、了解三相 BLDC 电机驱动器的性能。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到对于 42V 至 54V 之间的输入电压、TI 建议在开关节点处添加 R-C 缓冲器、以将尖峰保持在 FET 的 BVDSS 以下。 数据表的图 5-5 对此进行了说明、并提供了建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我们尚未最终确定对驱动程序的选择。 此电机将是一个直流电机、通过使用 H 桥反极性来控制正向和反向。 不使用 PWM — 通过简单的 GPIO 逻辑 (1 或 0) 进行控制。

    栅极驱动电压约为 10 至 12V  

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Rihem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rihem、

    感谢您的更新。 对于原始文章中描述的脉冲、FET 是在开关还是当前脉冲在整个脉冲期间通过顶部 FET 导通时输送到电机? GPIO 是否以某个频率进行开关?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、电流脉冲在整个脉冲持续时间内处于导通状态时通过顶部 FET 传送到电机。

    对于 48V 的情况、电流将为 15A  并持续 50ms、然后电流将持续 5A 并持续 7 秒。
    对于 12V 情况、电流将为 20A  并持续 50ms、然后是 6A 并持续 7 秒。

    在这两种情况下、相应的 GPIO 在整个电流输送期间都保持逻辑高电平“1",“,在此、在此期间没有开关或 PWM。

    此致、
    Rihem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rihem、

    感谢您的更新。 我觉得你还可以。 在这种应用中、导通损耗是主要的功率损耗、开关损耗应该很小。 导通损耗、假设 TJ = 125°C:PCOND = I² Ω x RDS (on) x TC、其中 TC 是导通电阻的正温度系数、如数据表中的图 4-14 所示。 在最坏的情况下、I = 20A:Pcond =(20)² x 2.1mΩ x 1.7 = 1.43W。 这在封装的能力范围内。 它是像这样持续运行、还是像一次性启动那样让电机运转?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的澄清和确认热裕度。

    实际上、该负载不是连续的。 这是偶尔发出的命令、仅在触发该机制时才会发出。 初始脉冲完成后、就没有持续电流。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Rihem