This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:由于调节器问题而导致的 PTCRB TIS(总各向同性灵敏度)

Guru**** 2510845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539897/tps63802-ptcrb-tis-total-isotropic-sensitivity-due-to-regulator-issue

器件型号:TPS63802


工具/软件:

我在低频时遇到 PTCRB TIS(总全向灵敏度)故障、699MHz 至 800MHz。

我怀疑这是由于 LTE 调制解调器上的稳压器造成的、因为它位于 LTE 调制解调器旁边。 因此、我在稳压器的输出端放置了一个铁氧体磁珠和多个旁路电容器。 我想这会以某种方式降低 LTE 调制解调器的接收器灵敏度。

附件是供您参考的电路。

1) 我的假设是否正确? 您可以看到、稳压器放置在 LTE 调制解调器电源输入线路旁边、以及许多 LTE 调制解调器旁路电容器和铁氧体磁珠。  

2) 如果是,如何解决这个问题? 是否可以移除 TE 调制解调器的旁路电容器和铁氧体磁珠?  我认为这不是必需的、因为稳压器放置在电源线旁边。 我还认为这是导致稳压器环路不稳定的原因。

3) 如何验证导致 TIS 问题故障的电脑控制器? 如何验证常规环路不稳定问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pragash、

    铁氧体磁珠是滤除高频噪声的 好方法、blm21pg300sn1d 是 抑制 699MHz  至 800MHz 噪声的好选择。 我认为这有助于改进。

    1) 老实说,我以前没见过由调节器产生的高频噪音。 我之前看到的最大频率噪声是由 LC 振荡引起的 350Mhz、但我无法保证 699MHz 至 800MHz 的噪声不是来自我们的调节器。

    2) 我很困惑,为什么你认为去除磁珠和电容器会有所帮助,它应该更糟,对吧? 您认为噪声是空间耦合的、但不是板载的?

    3) 你有电源手头,我想你只需禁用直流/直流稳压器,而使用电源看看会发生什么。 不应导致 bt 可接通环路、因为可接通环路总是会引起一些低频噪声、例如 kHz 电平。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 老实说,我以前没见过由调节器产生的高频噪音。 我之前看到的最大频率噪声是由 LC 振荡引起的 350Mhz、但我无法保证 699MHz 至 800MHz 的噪声不是来自我们的调节器。

    答:好的。  

    2) 我很困惑,为什么你认为去除磁珠和电容器会有所帮助,它应该更糟,对吧? 您认为噪声是空间耦合的、但不是板载的?

    答案:我假设稳压器环路稳定性可能会受到放置在离直流/直流转换器太近的铁氧体磁珠的影响。 这就是为什么我认为删除它可能会有所帮助。  

    3) 你有电源手头,我想你只需禁用直流/直流稳压器,而使用电源看看会发生什么。 不应导致 bt 可接通环路、因为可接通环路总是会引起一些低频噪声、例如 kHz 电平。

    答:好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    好的、明白了。 实际上、您不需要担心磁珠对环路稳定性的影响。  因为 磁珠和电容器引起的零点远高于常规带宽。  

    不管怎样,如果你认为有必要,你可以尝试这个,以防我在我的计算中犯了一个错误..

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,

    你是对的。 我在这里做了一个简单的实验、用零欧姆电阻器替换铁氧体磁珠。 我不知道如何测量示波器的波特图、因此我测量直流耦合电压的 Vpp。 当用零欧姆替换铁氧体磁珠时、我会看到 Vpp 显著增加。 重新焊接铁氧体磁珠后、 Vpp 显著下降。 这是否是确保环路稳定的好方法? 我知道环路稳定性可能不是导致 TIS 问题的原因、但我只是想了解一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VPP(使用铁氧体磁珠时的原始值)- 90mV 至 100mV

    VPP(取代零欧姆铁氧体磁珠)- 100mV 至 200mV

    VPP(重新焊接旧铁氧体磁珠)- 9mV 至 13mV

    VPP 纹波可能已经降低、因为在焊盘上焊接大量焊料比机器焊接时更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    如需使用示波器进行环路稳定性分析、附件应该是一个很好的指导、请查看随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../7457.slva381b.pdf

    令人惊讶的是、原始和重新焊接之间的纹波性能有所不同。 是否可能由某种措施设置引起?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是因为我的焊接效果优于机器、因为在我们手工焊接时、焊盘会有更多的焊料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们刚才绕过了稳压器、我们的产品确实通过了 TIS。 稳压器产生噪声。 您已经看到了布局。 你能告诉我为什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pragash、

    是的、布局设计良好。 没错。 对于开关稳压器、始终会有一些由开关边沿引起的 HF 噪声。

    让我感到好奇的是、为什么磁珠无法按预期工作、因为磁珠对于此 HF 噪声滤波器应具有非常好的性能。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是一个布局问题。 一旦我确认了这一点,我就会让你知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pragash、

    您的问题是否有任何更新?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我需要屏蔽底层、这样可以解决 TIS 问题。 这种接地切口一直延伸到实心接地的底部。 我想移除底层的接地切口。 这是为了屏蔽噪声。 请告诉我您的想法。  只有底层不会有接地切口、但其余层会有接地切口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pragash、

    请问您为什么认为提到的切开位置会有所帮助? 在我这边、我认为这不起作用、因为噪声源和耦合路径应该与 FB 网络无关。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了屏蔽噪声。 我的问题是、覆盖底层的接地切口会对稳压器产生任何影响? 我们在底层的 PCB 附近连接了电池、因此我认为覆盖底层接地切口不会对稳压器性能产生任何负面影响。 如果我错了、请纠正我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pragash、

    同意、我个人不必担心性能降额。

    此致

    TAO