This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:OVP 引脚至 GND

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542594/tps1663-ovp-pin-to-gnd

器件型号:TPS1663


工具/软件:

尊敬的团队:  

我对 TPS16330 元件配置有一个技术问题。

在其中一种设计中 、我看到过 OVP 引脚连接到 GND。

我在数据表中找不到有关此引脚接地时 OVP 阈值是多少的说明。

您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    OVP 引脚上的电压超过 V (OVPR) 时、会关断内部 FET 并保护下游负载。

    连接到 GND 的 OVP 引脚绝不会使电压高于 V (OVPR)。 因此、OVP 将被禁用。

    谢谢  

    Amrit