工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户测试 LP8866-Q1 的新项目。
他们对 R_isense 和 R_sense 电阻器的值有疑问。
1) 关于 R_isense、建议在 EVM 原理图中为 0.02 Ω。 (R3)
但我的客户有足够的 0.05 欧姆电阻器库存。
在第 36 页的公式 19 中、它显示了除 R_isense 之外的另外 2 个变体。 (I_VIN_OCP 和 VIN_OCP_TH)
因此、如果将 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、则无法预期结果。
您能检查一下、如果将 R_isense 从 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、会发生什么情况?
2) 与第 1 名相同的想法。
关于 R_sense、 在 EVM 原理图中也建议为 0.02 Ω。 (R15)
您还可以检查 一下、如果将 R_sense 从 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、会发生什么情况?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐