This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:有关 R_isense 和 R_sense 的问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541721/lp8866-q1-question-about-r_isense-and-r_sense

器件型号:LP8866-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户测试 LP8866-Q1 的新项目。

他们对 R_isense 和 R_sense 电阻器的值有疑问。

1) 关于 R_isense、建议在 EVM 原理图中为 0.02 Ω。 (R3)

但我的客户有足够的 0.05 欧姆电阻器库存。

在第 36 页的公式 19 中、它显示了除 R_isense 之外的另外 2 个变体。 (I_VIN_OCP 和 VIN_OCP_TH)

因此、如果将 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、则无法预期结果。

您能检查一下、如果将 R_isense 从 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、会发生什么情况?

2) 与第 1 名相同的想法。

关于 R_sense、 在 EVM 原理图中也建议为 0.02 Ω。 (R15)

您还可以检查 一下、如果将 R_sense 从 0.02 欧姆更改为 0.05 欧姆、会发生什么情况?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase。

    当您从 0.02 更改为 0.05 时、电流限制将降至 2/5、例如、isense 的电流限制为 10A(0.02m Ω)、它应该只有 4A(0.05m Ω)。 我是否知道客户的工作条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志谦:

    感谢您的支持。

    我的客户将对每 6 个输出使用 10 个 LED(总共 60 个 LED)、VIN 为 18V、电流消耗约为 1A。

    请检查 R_isense 和 R_sense 的 0.05 Ω 是否正常。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    下星期初、知钱将会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志谦:

    感谢您的支持。

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    通常、当我们计算开关电流时、应使用最小电压。 具体取决于 18V 至 34V。 0.05 Ω 是正常的。

    但请考虑最小输入电压是多少。