This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5125EVM-BST:LM5125 的过压保护 (VOVP)

Guru**** 2451670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542115/lm5125evm-bst-overvoltage-protection-vovp-for-lm5125

器件型号:LM5125EVM-BST


工具/软件:

您好:

我正在对 LM5125 进行操作验证。 我正在考虑输出 25V 或 35V 电压和 14V 输入。

我有疑问、敬请您给予答复。

问题

  1. 已将 VOVP-MAX 设置为 28.5V 并输出 25V。 我直接向 ATRK/DTRK 引脚输入 PWM 信号以设置输出。 如果输入的 PWM 信号超过 VOVP-MAX 设置、器件将输出什么信号? 我预计 PGOOD 会变为低电平、但保持高电平。
  2. 当输出设置为 35V 时、我想将 VOVP-MAX 设置为低于 45V。 有没有办法实现这一目标? 如果无法实现、降低输出电压是唯一的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我为错误道歉。 PGOOD 确实会变为低电平。 在 PGOOD 功能检测并防止多种故障时、是否有办法仅在“Vout 超过 VOVP-MAX“时进行检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我认为只能在 Vout 超过 VOVP-MAX 时进行检测。 也许您可以考虑 LM5125A。 如果  Vout 超过 VOVP-MAX、它将锁存关断。

    2.您只能在 4 个 VOVP-MAX 阈值中选择: 28.5V、35V、50V、64V。

    此致、
    Feng