请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5125EVM-BST工具/软件:
您好:
我正在对 LM5125 进行操作验证。 我正在考虑输出 25V 或 35V 电压和 14V 输入。
我有疑问、敬请您给予答复。
问题
- 已将 VOVP-MAX 设置为 28.5V 并输出 25V。 我直接向 ATRK/DTRK 引脚输入 PWM 信号以设置输出。 如果输入的 PWM 信号超过 VOVP-MAX 设置、器件将输出什么信号? 我预计 PGOOD 会变为低电平、但保持高电平。
- 当输出设置为 35V 时、我想将 VOVP-MAX 设置为低于 45V。 有没有办法实现这一目标? 如果无法实现、降低输出电压是唯一的选择吗?