This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:原理图和 PCB 布局

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933O

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540007/tps62933o-schematic-and-pcb-layout

器件型号:TPS62933O


工具/软件:

您好:

我将围绕 TPS62933O 设计一个电源、可为音频 DSP 和 ADC/DAC 转换器供电。  我选择了 TPS62933O 的 Out-of-Audio 功能。

您能检查一下我的 PCB 布局和原理图中是否出现问题吗?

我使用 WEBENCH 工具进行原理图和仿真、根据数据表建议、我在 C2 和 BST 引脚之间添加了一个 4.7R 电阻器。 该电阻器的额定功率为 62.5mW、该电阻器的额定功率是否合适?

输入电压为 9V、输出 3.3V、负载约为 400 至 600mA。  

R1 未拟合、但我可以使用不同的值进行实验或保持悬空。

PG 引脚用于触发复位监控器 IC。

该电路板为 4 层设计、底部未显示、因为电源部分没有有意义的引线。

顶部+接地平面:

顶部+电源平面:

 

谢谢!

Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我无法看到布局图像。

    请输入 ppt 并分享它。

    带有启动电容器的串联电阻器您有一个占位符 — 为了减慢 HS FET 导通速度、我们需要电阻器、否则无需电阻器。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseen、

    我已经将图像链接到我的服务器。 希望您现在可以看到它们。

    谢谢你
    Omar

    顶部+接地平面:

    顶部+电源平面:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    可以根据低侧 FET 上的电压应力调整 R4 的值 — 您可以采用 1/8W。

    电感器下不应有任何布线、仅应有 GND。

    此外、输入和输出电容器 GND 应连接在一起。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢你的帮助。

    电感器下不应有任何迹线、且只有 GND。

    即使电源平面(VIN,紫色布线)也不能放置在电感器下方?

    可根据低侧 FET 上的电压应力调整 R4 的值 — 您可以使用 1/8W。

    是我原理图中的 R4、还是数据表原理图上的 R4、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、客户原理图中有 R34。