This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:输出错误电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65910, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541742/tps65910-output-wrong-voltage

器件型号:TPS65910
Thread 中讨论的其他器件:AM3351USB2ANY

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户在互联网能源产品中使用 TPS65910A3A1RSLR+AM3351。 客户发现 VIO (BUCK) 通道存在输出问题。该器件应按如下所示输出 1.5V。 但一个电路板 VIO 输出短接至 GND。 另一块电路板 VIO 输出 1.8V 电压、 第一块电路板在没有负载时 VIO 输出 4V 电压、但在有负载时输出 2.6V:AM3351。

请您复习下面的原理图。  

我发现 VIO (SWIO) 连接了一个 10uH 电感器。 它比 EVM 的 2.2uH 大一点。 默认输出电流为 0.5A、如下所示。

我使用 USB2ANY 读取 1 号板 TPS65910 的寄存器、0x20 地址的值为 0000 0001。

您是否认为出现问题时 VIO 输出错误电压的原因。 它用于为 DDR3 供电。

对于 DDR3、10uH 电感器是否正常、默认 0.5 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    这是否与 您之前的主题相关? https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1527751/tps65910a-abnormal-output-no-output/

    我已经浏览过这个原理图图像、没有发现任何即时问题、
    除非同样如此、我认为输出电容可以增加到 10uF。  

    您是否有包含所有电容器和处理器连接的完整原理图?

    我还建议请检查焊接连接、这个问题似乎在 板级发生了变化、每次情况都不同、他们是否尝试更换电路板上的 IC 来查看是否有任何不同的结果?

    您是否能够检查 BOOT0 引脚是否为低电平、BOOT1 引脚是否为高电平?
    请确保在 VBAT 和 VRTC 之后 PWRHOLD 信号设置为高电平。  
    错误的引导设置可能会设置 VIO = 1.8V。

    是、DDR3 的 0.5A 正常、这是默认的编程值。  
    对于 VIO、10uH 电感器可以接受、虽然 2.2uH 是典型值、但没有指定的最大值。  
    请确保电感器 DCR 不超过 125m Ω:

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢你的帮助。

    它们是相同的问题。

    整个原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../_3868C35F7F67_-SCH_5F00_PS1607_5F00_CT2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    它们使用的电感器是 PIO54-100mT。 DCR 为 100m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    感谢您的信息、  

    他们是否尝试过增大电容和降低电感、看看这是否会对输出电压产生任何影响?
    这是我在示意图上发现的唯一异常。

    此致、  
    Sarah