工具/软件:
技术参考手册第 2.6 节规定、基于硬件的可恢复保护阈值设置 AOLD 以 mV 为单位指定、并通过原理图中使用的 Rsense 进行缩放、以按照第 2.6.1 节规定的公式得出电流触发点。 那么在第 2.6.2 节中、短路充电保护也以伏特(还是 mV?)为单位进行规定。 并使用 Rsense 转换为电流的公式计算得出。 为什么表 14.1 显示了 OCC1、OCC2、OCD1、OCD2 和 OCD 的 mA 单位? 是否假定 Rsense 有一个特定值? TI 是否可以建议利用电量监测计器件处理比 BQ40Z50 的 32.768A 更高的放电电流?